This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7885:ADS7886 VDD电流问题

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/623594/ads7885-ads7886-vdd-current-issue

部件号:ADS7885
主题中讨论的其他部件:ADS7886

我的客户正在评估ADS7886并查询电源电流。 它们通过1Mohm电阻器拉至VDD,SCLK 和SDO引脚 打开。

 

当他们评估某些装置时,某些装置的VDD电流约为1mA,而其他装置的VDD电流小于1uA。 这看起来ADS7886在1毫欧下拉时开启。 /CS针脚是否有内部下拉电阻器或高泄漏电流? 如果是,请告诉我内部存在多少电阻或泄漏电流。 或者,如果/CS引脚上的电压具有正确的逻辑电平,您是否有其他根本原因的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宜田山

    感谢您的帖子。 我将向您提供您的问题的解决方案。

    此致,
    Sandeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宜田山

    ADS7886不会进入基于/CS上拉的1uA断电状态。

    设备进入断电模式所需的驱动顺序在数据表的第8.4 章节2和图2中进行了说明。 我们是否可以要求客户在完成此序列后重复测试?

    此外,在测量过程中,不建议让SCLK引脚保持浮动。 进入断电模式后,最好保持SCLK低电平。

    谢谢。

    此致,
    Sandeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sandeep-San,

    非常感谢您的支持。 我有一些问题,

    *在/CS上拉且SCLK打开的情况下开机不会进入断电模式。 为什么同时存在IQ 1mA和1uA单位? 如果/CS引脚上拉未进入断电模式,则所有装置上的电源电流应在1mA左右流动。

    *在带有IQ 1mA的装置上,在加电后/CS引脚上拉,当他们将此引脚设置为低时,他们发现IQ增加到1.4mA。 为什么这会有这样的IQ差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宜田山

    ADS7886没有通电复位电路,我们无法在通电后立即确定器件的状态。 因此,有些装置可能会在1uA断电状态下启动,而其他装置则可能不会启动。 拉高/CS不会改变此状态。

    为了确认设备是否按预期运行,我们是否可以要求客户驱动正确的断电顺序,并确保所有装置的耗电量低于1uA,同时SCLK保持在低电平状态?

    谢谢。

    此致,
    Sandeep