This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:无USB散装连接

Guru**** 2767315 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/623837/ads127l01evm-no-usb-bulk-connection

部件号:ADS127L01EVM
在“线程: ADS127L01”中讨论的其他部件

大家好!  

我刚买了一个ADS127L01EVM板,PC接口有问题。 将主板连接到PC时,设备管理器中只有“TIVA设备固件更新”。 没有任何设备,如"USB Bulby"(USB散装)或"Generic USB Bulby"(通用USB散装)。

所有跳线均按照用户指南进行配置。

如何修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Renat:

    感谢您对ADS127L01的关注!

    听起来EVM固件已被擦除。 按下S1 (BSL),同时按下并松开S2 (RESET),即可完成此操作。 执行此操作将完全擦除TIVA闪存,设备将在设备管理器中枚举为设备固件更新(DFU)。 您是否可以分享一个屏幕截图,以确认这是问题?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renat -如果您要尝试重新加载固件,请按照以下说明进行操作。 同样,这是假设EVM固件已被擦除。

    1.从下载并安装LM Flash Programmer

    2.运行LM Flash编程器

    3.在Configuration (配置)选项卡下,选择Manual Configuration (手动配置)和USB DFU (USB DFU)

    4.在Program (程序)选项卡下,导航至设备软件包-> FW文件夹下的firmware .bin文件。 选中两个复选框,然后单击Program [程序]。

    EVM现在应枚举为TivaWare批量设备->通用批量设备。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan,感谢您的快速回复!
    遗憾的是,我只能在周一尝试。 我一定会报告结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan,您好!
    感谢您的建议,一切现在都在运行!