Other Parts Discussed in Thread: ADS1247
您好,
随附的示意图用于使用单个ADS1247和外部MUX测量6 PT100。
1.是否可以做这项工作?
2.参考电阻器的任何考虑因素,MUX代表不属于参考路径的125欧姆电阻器。
谢谢
否
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Noam,
这条电路可能会起作用,但我认为您会对结果不满意。 我认为有几件事会严重影响性能。 我将解释我认为问题会是什么,您可以考虑对测量的影响。
1.通过在RTD和IDAC电流源之间插入多路复用器,您已将电阻作为测量的一部分。 如果mux电阻完全相等,则电阻将会抵消。 如果它们不相等,则mux电阻之间的差值将变为错误。 请记住,典型电阻为125Ω Ω。 如果不匹配错误为10Ω- 20Ω,则您的准确度可能非常差。
要解决mux不匹配电阻,您需要专用IDAC引脚和第二个多路复用器将电流直接路由到RTD。
2.我假设R296是某种硬件补偿,设计用于在特定温度下使测量值接近0V。 虽然我们已将此内容写入旧的数据表和应用手册中,但我们不建议再进行此补偿。 通常,这可能会通过包括负测量值来提供更高的分辨率。 但是,由于此电阻器的准确性和漂移,它通常会增加比其价值更多的错误。 通常,您可以在不增加硬件补偿的情况下获得更好的性能。
3.添加TVS二极管(DESD5V0S1BA-7)可能会从RTD和基准电流中取出电流。 这也会使您在测量中出现错误。 请注意,典型泄漏为5nA,最大泄漏为100nA。 如果参考电阻器之前的电流被移除,这可能会显示为增益错误。
如果您有任何其他问题,请告诉我。
吴若瑟
Joseph Hi,
我理解您所说的话,但我希望尽可能减少解决方案的组件数量,同时考虑/降低测量的准确性。
AD AD707有另一个芯片:
-在-40至85的温度范围内,2.5 至5欧姆的电阻。 (应用程序为0-70)。
- 0.3 欧姆电阻匹配。
—0.5 欧姆电阻平坦度。
采用此数字时,错误率会是多少?它将如何影响位分辨率?
如果结果不够好,我将使用两个MUX芯片。
还有一个一般性问题,如果所需的分辨率是16位,那么使用24位分辨率芯片而不是16位芯片是否有好处?
否
约瑟夫
温度范围为0-150 C,分辨率为0.1 C
回到电阻不匹配问题,这不是误差常数,是否可以通过校准进行补偿?
我也有一篇文章,说明如何补偿当前的不匹配。 您进行两次测量,然后在IDAC1和IDAC2之间切换。然后对测量值求和并读取方程式中的电流。
我认为这样做并在开始时校准测量值将提供相当准确的测量值。 特别是当温度变化非常低并且我的环境温度为0 -45 C时
无论如何,我想我将安排两个多路复用器,以防结果不够好。
否