This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA400Q1EVM:PGA400-Q1测试寄存器0xFF

Guru**** 2574135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/622248/pga400q1evm-pga400-q1-test-register-0xff

部件号:PGA400Q1EVM

您好,

PGA400-Q1 EVM用户指南A修订版具有以下描述(sldu010a,第21页);

“6.2 Tm2受限访问
如PGA400-Q1数据表(SLDS186)中所述,以便访问中的某些功能
测试寄存器映射,必须发送特殊解锁序列至寄存器0xFF。 受限访问
按钮将此序列发送到PGA400-Q1设备。"

但在用户指南 和数据表中找不到测试寄存器0xFF的描述。

寄存器0xFF和"特殊解锁顺序"是什么?
是否有文档解释了这一点?

提前感谢您的参与。

Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法以输入形式选择“压力传感论坛”。 请将此移至压力传感论坛。

    谢谢你。
    Takishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人知道这一点?

    谢谢!
    Takishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takishin,

    这些测试功能仅供TI内部使用。 我们无权发布解锁序列或这些受限功能的描述。 对于正常推荐的设备操作,也不需要它们。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Scott:

    感谢您的回答。
    我理解。

    此致,
    Takishin