This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:由于定期SYSREF而产生的spurs级别

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/622439/dac38j84-level-of-spurs-due-to-periodic-sysref

部件号:DAC38J84

你好  

我的客户需要每3.5 uS更新NCO频率。 他使用SPI发送FTW,然后使用SYSREF作为同步,以便在每次频率更改之间具有确定性延迟和准确的时间间隔。  

我在一些应用说明中读到过,使用定期SYSREF时,DAC输出处会出现spurs。 请提供一种方法来预测这些脉率的位置和水平(作为SYSREF频率的函数)。  

如果您有其他替代方案来定期更改NCO频率,而不使用定期SYSREF (并且仍然保持无延迟)并避免出现这些问题,请告诉我。  

谢谢  

Izik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Izik,

    很抱歉回复太晚。
    此问题分配给了错误的产品线。
    我已更正此问题,并为我们的团队发送了一份备注。

    此致,
    NIR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Izik  

    这是否 是您参考的应用手册?  第5页似乎触及了这一点。  奇怪的是,我只能在E2E上找到此应用说明的草稿。  

    我将与团队成员确认原因,看看是否有其他解决方案适合您。  

    此致,  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Izik

    我喜欢的应用报告只是未发布,但信息都是准确的。第5页:"发球到主信号的距离是SYSREF频率"。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    spurs级别(以dBFS为单位)是什么?它与DAC输出频率或sysref频率相关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Izik

    我与姜某(申请书的作者)进行了交谈。 您可以预期约为-70 dBFS,正电平不会随输出频率变化,只有位置会随sysref频率变化。

    此致,  

    -Steve Wilson