This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:从真实病人身上读取呼吸时出现的问题

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298RECGFE-PDK, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/622912/ads1298recgfe-pdk-issues-on-reading-respiration-from-a-real-patient

部件号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他部件: ADS1298R

您好,

我的公司购买 了ADS1298RECGFE-PDK的评估模块,我们对呼吸信号感兴趣。

首先,我们尝试读取病人模拟器(Rigel333)生成的呼吸数据,板配置如 ADS1298RECG-FE用户指南 的5.3 部分所示(唯一的区别是,我将通道控制寄存器增益设置为1而不是6)。 接下来报告的模拟是:速率= 15 bpm,导入= 500欧姆,DR = 1.0 欧姆,Apne =关闭。

结果是,我的天,好的。 在录制的一分钟内,我可以清楚地计算出13次呼吸,并且我可以理解,由于"要去除的不稳点"和低通滤波器的收敛,或者可能是由于启动操作时产生的一些噪音,开始时还有两次呼吸无法看到 (如从病人模拟器到评估板的非自愿接触ECG电缆)。

所以,直到现在,一切都好了。

之后,我们选择在V6和V6R中放置医疗电极(FIAB,Euro ECG电极:F9089)的真实患者上进行测试,如下图所示:

我们保留了与病人模拟器测试相同的电路板配置。 为了尝试在与之前测试尽可能相似的条件下进行测试,我们使用了一个度量体来模拟15 bpm的呼吸速率,结果是:

我们进行了多次测试,结果与上述报告的结果完全相同,与患者模拟器的测试结果相差甚远。

这两种测试中唯一改变的是数据源,首先是患者模拟器在第二次测试中,在患者身上放置了连接的电极(我的意思是我们使用相同的电缆, 相同的连接器和相同的电子元件(电极除外)。

有人对发生的事情有一些建议或解释? 有什么我不理解或我看不出会造成结果差异?

提前非常感谢。

此致:

Manuel Bonini。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Manuel:

    感谢您对ADS1298R的关注!

    我的第一个猜测是,由于电极-皮肤接触阻抗的变化,信号的直流电平会发生漂移。 我看到这些电极使用一种凝胶,但即使如此,每个电极的触点阻抗也会随时间变化。

    此外,患者的任何细微移动也可能导致电极对之间的阻抗发生变化。


    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    根据您的回答,我向您问:我应该在真实患者身上使用什么来记录呼吸数据? 我的意思是:您在真实的人身上的情形是什么,会导致呼吸结果与患者模拟器结果相当? 我应该使用哪种皮肤连接? 患者应处于什么情况?

    非常感谢,
    此致:Manuel Bonini。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel,您好!

    我理解您的问题。 我们的EVM从未打算连接到真正的病人,TI也从未以这种方式对其进行过测试。 我必须强调,在这种情况下,我们不能保证病人的安全或结果的质量。

    我唯一的建议是使用凝胶电极尽可能降低触点阻抗,我相信您已经这样做了。 体毛和不同类型的皮肤对此也有很大的影响,因此结果仍会有所不同。 当然,在整个测量过程中,患者也应尽可能保持不动,以尽量减少运动伪影。

    很抱歉,我无法就此提供任何进一步的帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    非常感谢您的支持,您已非常清楚。

    此致:Manuel Bonini。