This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:绕过PGA的输入范围

Guru**** 2571725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/623255/ads1120-input-range-with-pga-bypassed

部件号:ADS1120

您好,

测量以中间电源为中心并沿两个方向变化几百毫伏的输入信号。  浏览数据表,确保我们保持在PGA的共模范围内可能很困难。  由于我们不需要大量的增益,绕过PGA似乎是一种可行的方式。

在绕过PGA的情况下,输入是否仍然存在差异?  即,以1.5V为中心的信号在增益为4时是否会变化+/-400mV?

此致,

周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    你的问题的答案是肯定的。  ADS1120将始终在AINP相对于AINN的角度上进行差异测量。  如果AINP电压较大,则输出代码为正。  如果AINP小于AINN,则输出代码为负。  在单端情况下,您只能看到正输出代码,因为AINP不能低于AINN (AVSS=AGND)。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Bob,

    我主要关心的是确保数据表中的开关电容器级仍能以差分方式接收信号,

    我会将您的回答理解为确实如此。

    此致,

    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,杰克,

    使用PGA_Bypassb时,ADS1120的工作方式与启用PGA时相同,具有放松输入共模的优势。  使用PGA_Bypass_Bypass绕 过时,您最多可以获得4个增益。  PGA旁路的缺点是输入阻抗较低。  否则,测量将以相同方式工作。  为了具体回答最初的问题,是的,您可以使用内部参考在1.5V共模和4增益下测量+/-400mV。

    此致,

    Bob B