This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7832:IOVdd

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/623180/amc7832-iovdd

部件号:AMC7832

您好,

当我的客户使用AMC7832时,IOVDD应连接到3.3V。 但他们注意到,即使IOVDD是NC,AMC7832也可以在室温下正常工作。 当IOVDD为常闭时,IOVDD电压为3.3V。

我在EVM中对此进行了验证。 当IOVDD为常闭时,IOVDD电压为2.2V。 为什么IOVDD在未连接时有电压? 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    AMC7832的IOVDD电源是一种低功率数字电源,仅需要~15uA的电流。 当IOVDD为常闭时,设备可能会通过数字输入(如CS或RESET)上的ESD单元重新供电。 但请注意,虽然设备似乎在没有专用IOVDD源的情况下工作正常,但性能和功能不能得到保证。 我建议他们使用正确的IOVDD电源。

    谢谢!
    保罗