This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK,用于无数据问题

Guru**** 2571725 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/622619/afe4300evm-pdk-for-the-no-data-question

主题中讨论的其他部件:AFE4300EVM-PDK

大家好,

客户正在使用 AFE4300EVM-PDK。 他使用外部称重传感器。  

对于EVM的硬件连接,他使用 INP1和INM1通道。   硬件连接图位于附件中。

请检查。  

然后,他打开GUI软件并设置GUI。 GUI设置图位于附件中。

完成GUI设置并单击"Capture"(捕获)后,GUI显示错误"No data to read from the device buffer"(没有要从设备缓冲区读取的数据)。  

即使他使用BCM模式,GUI也会显示相同的错误。  

您会提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    您能否要求他们探测"RDY"信号?

    其位置如下所示。

    此致,

    Prabin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prabin

    好的。 我将与客户确认。