This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122U04EVM:EVM BOM中出现错误

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/622758/ads122u04evm-error-in-evm-bom

部件号:ADS122U04EVM
在“线程:ADS122U04”中讨论的其它部件

在2017年5月用户指南第32页中,ADS122U04 EVM板的BOM中存在错误... 如果您看下面的0.01uF和0.1uF电容器具有完全相同的TDK部件号,尽管规格完全不同。 我无法找到符合这些规格的TDK电容器,因此我不知道正确的部件号是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给Doug点赞!

    您发现剪切粘贴错误。  对于0.1uF盖,AVX零件号应为0603YC104JAT2A。  请记住 ,EVM上安装的实际无源组件可能不是BOM中列出的组件。  由于BOM中列出的组件的可用性,零件可能已安装替代件。  关键因素是替代组件必须遵循BOM描述中有关值,电压和等级(或更好等级)的特性。  通常没有关于所用组件的特殊信息,而是TI库中使用的常见组件。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    我认为这是一个复制/粘贴错误,我只是在将EVM设计缩减到一个小型中断板时才看到它。

    谢谢!
    道格