This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600RF:Rtrin和放大器上的电阻器;rext

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/622521/adc12d1600rf-resistor-on-rtrin-rext

部件号:ADC12D1600RF

您好,

在这些端子上使用3.32K 0.1 % 电阻器会有什么影响?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Itai

    提供额定值为3.3k的0.1 % 容差电阻器。 需要使用指定的值以获得最佳性能。

    使用3.32k而不是3.3k的RTrim值将导致VIN和CLK输入端接电阻的校准值小幅增加。 这些终端的数据表规格值基于RTrim的3.3k 0.1 % 值。 使用3.32k 0.1 % 将导致Vini,VinQ和CLK终端电阻器中的0.61 % 增加约为。

    较大值的Rext电阻器还会导致设备内模拟电路使用的偏置电流非常小。 这些电流的0.61 % 降低将对动态性能产生非常轻微(可能不明显)的影响。

    此致,

    Jim B