This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8822:数字数据线的VIhmin

Guru**** 2782855 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/622714/dac8822-vihmin-of-digital-datalines

部件号:DAC8822

尊敬的团队:

  当VDD=5V时,DAC8822中的VIH最小值数字数据线路是多少。

从数据表中,我发现VIH的最小控制信号是2.4 ,因此我计划从3.3V FPGA库中提供。这里,我想知道控制信号的含义是A0,A1,WR#,RS#,LDAC和RSTSEL。   

此致,

Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIH规范适用于设备上的所有数字线路(D0-D15,WR,A0,A1,RS, LDAC和RSTSEL)。

    如果您还有其他问题,请告诉我,
    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    我已将CMOS 5V分配给D0至D15,并将3.3LVCMOS分配给所有其它控制信号,是否正常?

    此致,
    Prasanna G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设VDD也大于或等于5V,则应该可以正常工作。

    谢谢!