This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5287:为什么在singer_custom_PAT测试模式下,它可以't始终输出0

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5287, ADS5294, ADS5282, ADS5281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/622273/ads5287-why-it-can-t-output-always-0-constantly-in-single_custom_pat-test-mode

部件号:ADS5287
线程中讨论的其他部件: ADS5294ADS5282ADS5281

尊敬的专家:

   当我们使用ADS5287测试模式用于 SINGLE_CUSTOM_PAT输出所有0客户模式时。 它在输出时会有一些不同的数据。您可以帮助解释原因。请在下面找到测试图。谢谢。

罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我应该在那个范围图中看到什么?  时间标度似乎表示信号'小'约为0.25毫秒,而大信号约为0.1毫秒。  而且,大体上-几乎为7 V?   这对LVDS信号没有意义。  您将如何对SPI寄存器进行编程,以及如何在设计中使用ADC?   例如,您的样例时钟频率是多少?   我在这里看不到什么可以做的。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里,我们使用FPGA将LVDS更改为TTL (当它们没有差分探针时)。 但当我们使用差分探头时,会有类似的结果。 时钟频率为25MHz。 我们使用LVDS测试模式的寄存器:地址25,26;用于singer_custom_PAT并将bits_Custom1[0:9]全部设为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改重置计时后,此问题已解决。

    另一个问题,对于寄存器46:我们需要将其更改为8110以获得正确的SDR输出CLKC=12*ADCLK,如果设置为8210作为数据表CLKC=14*ADCLK。

    检查ADS5294之后,请执行以下操作。  

    因此,ADS5287 寄存器46表位:D9与10位设置不匹配,请给出一些评论。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    所以,如果你写x8110,你会得到一个12 * sampleclock的时钟吗?  这与第10页上的LVDS定时图一致,因为此10位设备在10位数据上附加了两个零以输出12位。   

    ADS5287是ADS5281和ADS5282器件的10位版本。   因此,对于此设备的10位版本,两个最不重要的位被设为零,但该设备仍以12位模式输出。  ADS5294属于不同的器件系列,但 数字逻辑的某些Verilog在两个系列之间可能是通用的,这并不会让我感到意外。   如果在ADS5287中看到D8到D11位确实对LVDS时钟输出有影响,则可以确认这一点。     ADS5281和ADS5282的数据表规定始终将'1'写入位D9,这对于这些器件是正确的。    对于10位ADS5287,可能是D8应该得到'1'而不是D9,但我必须与设计团队确认这一点。  由于10位器件使两个lsb为零,可能是时钟速率延长了两位,因此选择'10bit'操作意味着输出时钟为12x, 而'12位操作'将产生时钟14x等   ,但看ADS5294的数据表,只是一个线索,说明为什么您看到了这些,因为这是 一个不同的器件。  我会要求设计团队确认。  但是,如果您 希望看到的操作,请同时输入x8110。  

    此致,

    Richard P.