This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:12位输出数据格式"16位I2C输出数据",它是高12位(bit[15]..bit[5])还是低12位(bit[11]..bit[0])?

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/622580/adc128d818-12bits-output-data-format-of-16bits-i2c-output-data-it-is-the-high-12bits-bit-15-bit-5-or-low-12bits-bit-11-bit-0

部件号:ADC128D818

尊敬的AE/SE团队:

我们正在使用ADC128D818,我们发现从寄存器读取的输出数据始终为0? 我们已通过检查ADC128D818中的读/写寄存器检查I2C定时顺序是否正确。 现在我怀疑以下问题?

问:“16位I2C输出数据”的12位输出数据格式,是高12位(bit[15]..bit[5])还是低12位(bit[11]..bit[0])?

客户正在使用低12位。

此致

iven xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    iven,


    ADC128D818的输出数据经过格式化,使数据填充12 MSB,两字节寄存器的最后一位使用0000b。 您可以在以下E2E文章中找到更多信息:

    e2e.ti.com/.../163.4699万


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫

    感谢您的确认。是的,它在更改为12位MSB后工作。

    另一个问题:
    在第33页:快速启动,9.2 .2.2 .1 =>等待时间,此“等待时间”需要多长时间?

    如果保留NOT READY位=1,您能否帮助评论软件"可能超时"需要设置多少时间? 谢谢。

    此致

    iven xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Iven,

    I2C超时应为35mS最大值。 章节9.2 .2.2 .1是指设备的通电重置功能,它在一定程度上取决于电源的斜率以及总线上的电容量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Tom。