请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADC128D818 尊敬的AE/SE团队:
我们正在使用ADC128D818,我们发现从寄存器读取的输出数据始终为0? 我们已通过检查ADC128D818中的读/写寄存器检查I2C定时顺序是否正确。 现在我怀疑以下问题?
问:“16位I2C输出数据”的12位输出数据格式,是高12位(bit[15]..bit[5])还是低12位(bit[11]..bit[0])?
客户正在使用低12位。
此致
iven xu