This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:关于PWDN[8:5]连接问题

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/622282/ads1274-about-pwdn-8-5-connection-issue

部件号:ADS1274

您好,先生/女士:

我对ADS1274有些怀疑。 数据表中所说 的PWDN[8:5]必须接地。 如果我让4个引脚浮动,会发生什么情况? 也就是说,PWDN[8:5] 将影响哪种性能?

随着时间的推移,我在ADS1274(PWDN[8:5]float)中的设计中,某个通道的问题比以前高, PWDN[8:5]是否有可能发生浮动? 它让我感到困惑,如果可能,您能弄清楚吗?

谢谢你。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jenny:

    感谢您的提问。

    很难肯定地说会产生什么影响。 通常,我们建议将未使用的引脚连接到正极或负极电源,以尽量减少泄漏电流。 如果噪声保持浮动,您可能还会看到噪声性能提高,但在ADC系统中,识别噪声增加的来源可能会很困难。

    您可以尝试使用电线将PWDN[8:5]引脚短接至地电位,并比较结果以查看这是否会产生显著影响。

    您看到了多少噪音以及测量条件是什么(即输入配置,CLK,模式和CLKDIV设置等)? 您是否有输入短路测试的结果? 通过将通道输入短接在一起,您可以使用直方图分析来分析每个通道的噪声性能。

    此致,