This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:RLD_LOFF_SENS位和多读回调模式

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R, ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/622200/ads1294r-rld_loff_sens-bit-and-multi-read-back-mode

部件号:ADS1294R
在“线程: ADS1294”中讨论的其他部件

你好,Ryan,

  对于以下ADS1294R问题,请提供建议:

  1. 导线连接如下。 他们想要检测导联脱落:

    当LA导联脱落时,ADS1294可以报告LA导联脱落。

    当LL导联脱落时,ADS1294可以报告LL导联脱落。

    当RA导联脱落时,ADS1294将报告所有LA,RA,LL导联脱落。

             那么,如何配置ADS1294或一些解决方案以获得正确的潜在客户呢?

 2.在config3寄存器中,有RLD_LoFF_SENS位,但在GUI中找不到此设置。 客户尝试将其设置为1或0,仍然可以读取正确的RLD_LoFF状态。 这是否可行?

3.多读模式的功能是什么? 这是否意味着MCU可以多次从ADS1294读取相同的数据?

此致,

哈罗克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Haroad:

    1.请告诉我问题是否仍然存在,我们可以通过电子邮件/电话进一步讨论。 我对EVM本身进行了一些广泛的测试。 由于万用表可以吸收电流并改变结果,因此很难确切地知道每个输入引脚上的电压。 我可以肯定地告诉您,如果您在这些引脚上施加电压,您肯定可以看到导联脱落比较器工作正常,并且EVM GUI中的指示器状态也正常。

    如果在RA断开时电极状态不正确,则导联断开电流必须有其他泄漏路径。 这可能导致其他输入的直流电压水平超过比较器阈值。 您可以通过试验各种导联脱落电流幅度和比较器设置来补偿这种情况,以查看可靠性是否可以提高。 如果情况并非如此,请告诉我。

    2. EVM中省略了RLD_LoFF功能。 用户没有控制的选项,但我不知道原因。 但是,我认为在其中一个“注册”选项卡中,有一个选项可以将自定义值写入注册表。 让我今天下午在长椅上检查一下。 可以通过这种方式启用RLD_LoFF。 请记住,只有在RLD放大器断电时才能感应RLD导联脱落状态。

    3.多回读模式允许用户再次读取相同的数据。 输出移位寄存器将使用相同的数据自动重新加载,用户必须发送额外的SCLK以移出数据。 这必须在下一个/DRDY脉冲发生之前完成,否则输出移位寄存器将加载新数据。

    此致,