This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:烧坏检测

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/622224/ads1247-burn-out-detect

部件号:ADS1247

如何使用"去毛刺检测"? 如何设置以下寄存器?哪种电流源正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    龙昌


    烧坏传感器检测使用连接到设备AINP和AINN输入的两个小电流源。 如果您查看ADS1247数据表,它们的连接如PGA前端的图51所示。

    如果传感器烧坏,阻抗变高,这些电流将使输入分离。 如果传感器已烧坏,并且您在烧坏电流源打开时读取ADC读数,则ADC应读取满刻度(7FFFFFFh),因为输入已被拉开,并且ADC输入超出范围。

    ADS1247具有三种不同的烧坏电流源设置: 0.5uA,2uA和10uA。 有不同的电流源可供使用,如果烧坏传感器未完全打开,则可使用。

    更多信息可在第9.3 34页的“传感器检测”部分(ADS1247)下的ADS1247数据表中找到。


    吴若瑟