This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:取决于频率的功率损耗

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/622323/adc32rf45evm-frequency-dependent-power-loss

部件号:ADC32RF45EVM
Thread:ADC32RF45中讨论的其他部件

描述:

我看到ADC带宽中的频率相关功率损耗大于预期。  我指的是从EVM板上的SMA连接器上的信号输入功率到ADC输出信号的损耗。  我想从TI了解一下这种损失中有多少是PCB和ADC造成的。

硬件设置:

  • 我们严格遵循了EVM快速启动指南中的系统设置
  • ADC32RF45置于Bypass LMFS8.282万模式
  • ADC采样频率= 2949.12 MHz
  • 第二个尼奎斯特区行动
  • ADC FS信号创建: SIG - gen à BP滤波器 à 分离器 à LMK参考和ADC时钟
  • 输入信号创建: SIG - gen à BP滤波器 à 分离器 à 频谱分析仪和ADC输入通道A
  • EVM配置文件: “LMK_ ADC32RF45_LMF_8.282万_ExtClock.cfg”和“ADC32RF4x_12bit_LMFS_8.282万.cfg”

测试1:  

在此测试中,我选择了两个频率作为输入信号并扫描输入功率级别。  我选择1900 MHz是因为它是EVM快速启动指南中推荐的频率。  选择第二个频率(2523.68 MHz)是因为它与1900 MHz频段中心的偏移相同。  X轴显示HSDC软件报告的功率级别,而Y轴表示EVM板的测量信号输入。  在这些测量中,这两个频率之间的平均信号电平变化约为6 dB。

测试2:  

在本测试中,选择了五个频率(1712 MHz,1975 MHz,2328 MHz,2476 MHz和2740 MHz),以便覆盖ADC的整个瞬时带宽,同时确保主频脉率(交叉或n次序)不重叠。  对于每个测试频率,注入SMA连接器的信号振幅设置为-50 dBm。  X轴表示输入信号频率,而Y轴表示HSDC报告的基本功率水平。  该图显示了在所测试的频率范围内ADC功率中的7.29 dB滚动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我怀疑这些差异可能是由于您正在查看的整个频段中的几个因素造成的。

    首先,EVM上的平衡变压器的通过带不会很平坦。  有些不平衡变压器和变压器的数据表将有 一个很好的图表,显示当您接近其通道的低端或高端时的注销,而其他数据表则只有表。   此EVM上使用的ETC1-1-13平衡变压器的最大角为1GHz,最大角为2GHz,最大角为2dB,然后在3GHz时,其列出的值为-3.5dB。   当我们在EVM上背靠背平衡变压器时,这是两倍的平衡变压器,并且您在平衡变压器可能会滚落的范围内工作。   

    其次,ADC模拟输入的输入阻抗与频率不平坦,并且为器件列出的额定50ohm内部端接实际上不是平坦的(考虑到寄件)。  因此在ADC的输入引脚处获取预期波形时可能会有一些频率相关损失。   当使用在放大器输出处具有一些串联电阻的差动放大器驱动ADC时,这种效应确实显而易见-具有有效ADC阻抗的系列元件形成了一个取决于频率的分压器。   从 50欧姆源驱动 通过平衡变压器可能仍会显示不同频率间阻抗匹配不完善的影响。  

    在我的应用程序平台上,由于我通常在SIG Gen之后使用带通滤波器,带通滤波器的可变性意味着我始终在为每个频率调整信号生成振幅。  所以我通常看不到这些单独的效果,但我也看到了SIG Gen输出中的一些非线性。

    为了真正评估ADC本身的平面度 ,我认为您必须使用具有足够带宽的差分探测器测量ADC引脚上信号的实际振幅,并将其与基波的报告振幅进行比较。  我在器件的数据表中看不到ADC本身的平面度规格。  

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道部分损失是由于不平衡变压器级造成的,部分损失是由于ADC造成的。 我希望您能从EVM PCB测试或模拟中获得更多与此相关的数据。 我有点惊讶ADC规范中没有关于这一点的任何内容。 图64显示了输入引脚的传输功能,但不包括ADC本身。 我正在将此部件放在新PCB上,并正在寻找任何信息以获得该部件的最佳性能。

    最后,我只想说明,我调整了信号发生器,以便为每个频率将相同的功率电平(-50 dBm)驱动到EVM板SMA中。 但是,我在打捆后没有探测PCB。

    谢谢,Shawn B.