This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4129:理想的10mVpp 50MHz正弦输入信号的绝对交流峰值至峰值电压测量精度

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/622305/ads4129-absolute-ac-peak-to-peak-voltage-measurement-accuracy-for-ideal-10mvpp-50mhz-sine-input-signal

部件号:ADS4129

您好,

请确认使用ADS4129 ADC的理想10mVpp 50MHz正弦输入信号的最佳交流峰值至峰值电压测量精确度吗? 假设到达ADC输入的信号是理想的信号,并忽略由于上述阶段而导致的振幅滚动,噪声和其他错误。

我们应该在这里查看哪些关键ADC参数?

  • 我们担心的是,ADC的整个动态范围几乎没有被填充。
  • 由于这是一种增量电压测量(我们只关注峰值到峰值振幅测量),而且信号摆幅太小,我假设偏移,增益和线性等直流误差可能不会产生太大影响,因为误差可能会抵消?
  • 由于-3dB带宽被列为550MHz,我假设50MHz时的衰减至少要优于-1dB? 它是否优于-0.5dB?
  • 根据给出的SNR数据,我计算了固有ADC电压噪声=热值+量化值+其他噪声源有效值~209uVrms,这是否正确? (计算:数据表中的SNR =70.6dBFS,因此假设满刻度电压= 2Vpp,计算的噪声有效值=信号有效值* 10^(-1*SNR/20)=[2/(2*sqrt(2)]*[10^(-1*SNR/20)]=209uVrms 70.6。
  • 是否可以估计我们希望通过此ADC所描述的信号达到的最佳交流峰值至峰值电压测量精确度? 由于我们将会填充更多的ADC动态范围,因此将信号的振幅精确增加10倍是否有助于提高准确度?

谢谢!

Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anoop,

    以下是我们设计团队的一些注意事项:

    1. ADC中的参考和增益误差(管道的1级放大器):对于ADC41x9系列,通道的增益误差为0.2 % ,而内部参考的误差可高达2 %

      这意味着,在最坏的情况下,参考和增益误差一起可能会通过2.2 % 降低全1.8 % 刻度正弦波输入的准确度。

      当信号输入较小时,可以公平地假设%value将保持不变(假设增益误差曲线与输入振幅呈线性)。

    2. 输入带宽:是,设备的输入带宽为550MHz。 尽管数据表中未指定, 但此550MHz数字最可能的源阻抗应为50ohms。

      因此,如果  您的驱动源具有50欧姆的内部电阻,在50MHz时,衰减将小于-0.1dB (即小于1 %)。

    3. ADC的噪声:假设噪声的高斯分布,噪声的峰值到峰值为+/-600uV或+/-600uV 1.2 %。

      但是,请注意,噪音会影响给定样品的准确性,但不会影响平均值。 因此,如果您采集64K样品,噪音可能会在最坏的情况下影响每个样品的准确度,影响范围为+/- 1.2 %。

      平均值仍不受影响(平均值的一个示例是当您对ADC输出执行FFT以查找信号的基本振幅时-它的精确度远远超过ADC的峰值到峰值噪声时, 精度由FFT的处理增益确定,这意味着您可以更深入地分析更多样品,从而准确地解决振幅,从而克服噪声的影响)。

     

    因此,如果对每个样本使用数据正文,则将这些影响相加以估计最坏情况,结果的准确度为- 3.2 % 至0.8 % ,或- 4.4 % 至2 %。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Jim的全面回复。