线程中讨论的其他部件: ADS1298, ADS1298R, ADS1298RECGFE-PDK
您好,
我正在尝试使用ADS!292R上的呼吸调节器的外部时钟。 我有两个PWM信号(一个用于调制器,另一个用于阻塞信号)连接到ADS1292R上的GPIO1 (调制时钟)和GPIO2 (阻塞信号)。 我还有RESP_CTRL=1。 但是,调制器输出的信号比预期的要小得多(与内部生成的调制器输出的信号不同)。 我尝试过外部调制器时钟的几种不同频率(32kHz,50kHz,62.5kHz),但似乎没有一种频率输出 正确的信号。 我还尝试了不同的相位设置来阻止信号,但没有成功。
我确实注意到ADS1298数据表指出,使用外部调制时钟时,不应使用内部主时钟。 我想知道这是否也适用于ADS1292R? 如果是这种情况,则外部主时钟规格有哪些限制? 此外,数据表指定tBLKDLY <5ns。 此要求的严格程度如何? 我的tBLKDLY可能是~25ns,但我不理解这会如何影响ADS1292R上输出的调制信号。
如有任何帮助,我们将不胜感激。 谢谢!