This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:DAC38RF80EVM触发

Guru**** 2909520 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80, TSW40RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633881/dac38rf80-dac38rf80evm-triggering

部件号:DAC38RF80
主题中讨论的其他部件: TSW40RF80EVM

您好,

我尝试在触发模式下使用DAC38RF80 EVM,但遇到了困难。  
我有与TSW14J56 REV E接口的TSW40RF80EVM REV D板

我同时使用TSW40RF8x EVM GUI和HSDC Pro。 我已选中"触发模式启用"框和"软件触发启用"框。
此外,我已将触发输出SMA连接器连接到TSW14J56上的触发输入连接器。 加载我的波形后,我按下生成触发器,但按下
DAC不输出任何内容。 我已经检查了脉冲是由FPGA (带示波器)实际输出和接收的。 当我尝试播放波形时
不是触发模式,一切正常。

您能帮我解决这个问题吗?

谢谢!
伙计。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Guy,

    我们正在对此进行调查,并将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伙计,

    您能否描述您的测试模式? 它多大尺寸? 您能否将其发送给我们,以便我们尝试复制您的测试?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    很抱歉回复太晚了,我休假了。
    测试模式是简单的10MHz (基带) CW乘以Blackman窗口。
    模式的长度是256的倍数,这是HSDC的首选

    谢谢!
    伙计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伙计,

    您能否在单击生成触发器之前和之后发送HSDC Pro的屏幕截图?

    此致,

    Jim