This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:在连接到ADC引脚之前是否需要缓冲输入信号

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633855/ads131a04evm-do-we-need-to-buffer-the-input-signal-before-connecting-to-the-adc-pins

部件号:ADS131A04EVM

在ADS131A04EVM板中,我们是否需要在连接到ADC引脚之前缓冲信号?

我的传感器是一个简单的小麦网桥)。 没有EVM,传感器输出4 mV。 连接EVM时,输出更改为9mV

ADC是否有防止加载的内部缓冲器?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anand:

    CH1的输入(AIN1P和AIN1N)提供了缓冲信号的选项。 该输入位于ADS131A04EVM的J6引脚1和3上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 CH1 = J6,Ch2 = J7,Ch3 = J9,CH4 = J10。
    J6和J10是缓冲的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    J10是缓冲的,但这是一个单端设置。 尝试使用J6,如果您发现任何差异,请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    J6仍加载传感器。 我认为我们需要外部缓冲区。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记了将开关s5切换到缓冲模式...非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 感谢您告知我们!