您好,
我对这些EVM不熟悉。 我有ADS4149EVM Rev B,TSW1405EVM Rev C和GUI HSDC Pro v 4.70。 我尽可能地遵循了ADS4149EVM设置说明(它显示了TSW1200及其2p0 beta版,而不是TSW140x或HSDC Pro v 4.70)。 请帮助我开始使用。
ADS4149EVM跳线如表1所示(无放大器)。 3.3V (50mA) 至J16/J12,用于板载稳压器。 从PC到每个'EVM的USB。 PC上的一个GUI窗口。
时钟= 24.576 MHz正弦,1.5Vpp 0V偏移。
Ain = 10 MHz正弦,1.3Vpp 0V偏移。
GUI左下方=测试参数:
样本= 64k
ADC输出数据速率=103M
ADC输入目标频率= 10M
已将固件下载到'1405 ,'14' LED指示灯亮起。 ~关闭时,"Capture"(捕获)代码= 8242 to 8251 (8192 不理想?) vcm=0.9648V),“Real FFT”在-113dBF时显示F1=113k。 这些看起来不错。
当Ain=ON (Ain=ON)时 ,"Capture"(捕获)代码范围为4237 至1.2266万 (似乎正常)。 但是,在12.576MHz (F1=42M,F2=19M,F3=22.7M,F4=38M,F5=3.6m)时,“真实FFT”(Blackman)不显示任何内容。
为什么在24.576MHz时没有? 电压,频率或设置是否有问题?