This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMB0评估板,驱动程序问题

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633722/mmb0-evalboard-driver-problem

主题中讨论的其他部件:DXPDAC8.0004万

您好,

我尝试从这里安装DXP (DAC Exerciser程序)软件。

www.ti.com/.../dxp

我想在该主板上使用DAC8.0004万 EVM。

下载后,我安装了软件,一切都正常,在设备中找到了该设备。

使用驱动程序NI-Visa (winusb.sys)。 没有任何问题

但是当我打开DXP软件时,程序告诉我“USB连接超时”。

1.我卸载了DXP软件和驱动程序,重新安装了所有内容,然后重新启动了Windows。 没有变化。

2.我使用Windows在VirtualBox中执行了相同的过程,同时出现了“USB Connecting Timout”(USB连接超时)。

3.我尝试使用和不使用DAC8.0004万 EVM板进行连接。 对于DAC8.0004万,我使用了DAC8.0004万.xml。 我可以在DXP-软件中选择它

(我已将设备正确连接到虚拟计算机。因为也找到了驱动程序。)

4.我使用管理员权限完成了整个安装过程,并且主板正确地以6伏供电。

5.我更换了USB电缆!

似乎我的驱动器不正确,或者所安装的驱动程序已经过时了!?

我使用Windows 7 Professional 64位SP1

Chris

错误消息:

我安装的驱动程序,您可以看到驱动程序已正确安装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christoph

    我们开发了两个支持软件包,用于解决我们在DXP与各种Windows环境(不仅仅是操作系统版本/32位v 64位,有时企业IT配置也会导致问题)之间的一些驱动程序问题。 其中一项可能有助于解决您的问题。 我的第二个建议是尝试使用32位操作系统。

    ftp.ti.com/.../dxp-support-pkg-1.0.0.exe
    ftp.ti.com/.../dxp-supportpackage-2.0.0.exe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    整个应用程序在我的PC上无法正常工作(使用windows 7)。 我不得不使用一台真正的Windows XP PC,而不是一台旧PC,在敏感,快速的环境下痛苦不堪。 很遗憾。