This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:使用TSW1400EVM和ADS42LB69EVM进行数据采集并上载到PC

Guru**** 2766995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635379/tsw1400evm-data-capture-and-uploading-to-pc-using-tsw1400evm-and-ads42lb69evm

部件号:TSW1400EVM
线程中讨论的其他部件:ADS42LB69EVM

您好!

我正在使用TSW1400EVM和ADS42LB69EVM。 当我尝试使用HSDC Pro采集数据时,它允许我从ADC的每个通道获得不超过6.5536万点的积分。 如果我想获得更多积分,需要做什么? 例如,我能否捕获3千万积分并将其转换为CSV?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    您需要增加捕获的大小。 转至GUI中的"Data Capture Options"(数据捕获选项)选项卡,然后选择"Capture Options"(捕获选项)。 您可以在此处增加该值。 有关详细信息,请参阅HSDC Pro用户指南的3.1 .3.1 部分。 在此处增大此值后,您可以在  主面板上增大分析窗口捕获大小。

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 您已经完全解决了我的问题。