This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54:关于SYSREF的电压电平和寄存器设置

Guru**** 2513865 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634923/ads54j54-regarding-voltage-level-and-register-setting-of-sysref

部件号:ADS54J54

您好,

我的客户有关于ADS54J54的问题。

[Q]

输入到SYSREF AB和SYSREF CD的电压电平不同,这是为什么?
与AB相比,输入到CD的振幅为两倍。
SYSREF是AD5982的输出,并使用Buffer输入到每个。
是否存在与此现象相关的寄存器设置? 

此致,

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaede,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    感谢您的合作!
    我将等待您的更新。

    此致,

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    我想知道情况如何。
    您有任何更新吗?

    此致,

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaede,

    SYSREFAB具有内部端接,可用于所有4ch。

    如果需要,SYSREFCD可以用作第二个sysref输入,并且它没有内部端接。 这是设计使然。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    感谢您的合作。
    我明白了。

    此致,

    Kaede Kudo