主题中讨论的其他部件: ADC12J4000, ADC12DJ3200, LMX2581, LMK0.4828万
您好!
我已获得adc12j4000EVM rev,并尝试将其连接到我的vcu108 Xilinx板。 旁路模式3760 MSPS。
根据此ADC的数据表,我正在使用JESD(Xilinx JESD 204b IP core v GUI)的以下参数-来自ADC 7.1 的默认参数:
F=8
K=4
L=8
LineRate = 7.52Gbps
参考时钟=188MHz
正缘上的SYSREF
使用全局时钟1
抢着
sysref始终打开
重新同步时需要sysref
在其他收发器 控制端口中,我更改了gt_rx端口的极性;在ADC GUI v 1.1 中,我在旁路模式下按“程序时钟”按钮;对于测试,我打开了短/长传输测试。
所以我希望在输出总线上看到rx_frame_error总线全部为零和序列。
(块设计和芯片范围打印在附件中)