This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:示意图查看

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632784/amc7836-schematic-review

部件号:AMC7836

你(们)好

请帮助查看所附的AMC7836原理图。 非常感谢!

DAC_A0~DAC_A3输出-5V--0.8V

DAC_B4~DAC_B7/DAC_C8~DAC_C11/DAC_C12~DAC_C15输出0V-1.8V

ADC12~ADC15样本-5V--0.8V

ADC_0采样5V

ADC_1样本-5V

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    原理图看起来不错。 我认为没有问题。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul

    我的客户更新了以下示意图功能。 附件是新的示意图,请参见帮助注释。 非常感谢!

    ADC_0采样6V电压。

    ADC8-ADC15样本0--3V。

    DAC A0-A3 B4-B7输出0--3V

    DAC C8-C11,D12-D15输出0-2V

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul

    添加了更多信息

    LV_ADC16和LV_ADC17连接至温度传感器。 温度传感器输出为174mV至1205mV。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我将通过电子邮件与您联系以查看这些示意图。

    保罗