This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5V TTL信号转换器到1.8V信号

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, TXB0104, SN7400, SN74GTL2003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635819/converter-for-5v-ttl-signal-to-1-8v-signal

主题中讨论的其它部件:SN74LVC125ATXB0104SN7400SN74GTL2003

H,

我正在寻找5V至1.8V的数字转换器。

我有4个TTL电平信号,这些信号将连接到我的1.5V/1.8V FPGA IO引脚。

有人能告诉我与此应用程序兼容的任何部件吗?

提前感谢。

此致,

Nanjunda M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nanjunda,
    如果您只需要将传入信号向下转换到FPGA,这很简单。 有许多设备可以支持此功能,其中一个是SN74LVC125A。

    请注意,数据表列出6.5V为绝对最大输入电压。 这意味着无论电源如何,输入都可以是高达6.5V的任何电压。 只需为器件提供1.8V电压,所有输入将向下转换为1.8V逻辑。

    如果您还需要将一些信号从1.8V发送回5V,事情就会变得更加复杂。 如果是这种情况,请详细说明这些信号的行为方式(数据速率,信号方向等),我可以帮助找到合适的设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    感谢您的参与。

    根据数据表,这将帮助我将5V TTL信号输入转换为1.8V CMOS。

    我也需要反之亦然。
    输入信号为1.5V CMOS和1.8V LVCMOS电平信号,来自FPGA (具有1.8V和1.5V),最大数据速率高达1Mbps。

    输出信号要求为具有相同数据速率的5V TTL标准逻辑电平信号。

    请帮助我满足这一要求。


    谢谢,此致,
    Nanjunda M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您查看TXB0104。 使用此转换器有几个要求-低线电容(<70pF)和显著驱动强度(>3mA)是两个最大的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的推荐。

    这是否支持TTL逻辑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXB器件将使用5V输入运行,但这取决于TTL的含义(有些人使用该术语表示5V,而另一些人则表示实际的SN7400 TTL逻辑系列)。

    旧的5V逻辑系列的输出电压可能低至1.5V,低于所需的输出电压(因此,5V时为3.5V)。 TXB设备可能可以使用此功能,但这并不理想。 如果您的驾驶员输出5伏信号,它将正常工作。

    如果您能告诉我有关您的系统的更多信息,我可以提供更多帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    在1.5V和1.8V信号上,我们将发送一些数据模式(或脉冲)以检查FPGA中的数据是否设置正确。
    我们计划连接至CRO (示波器)并检查输出的5伏信号。

    请问这项申请是否可以接受?


    谢谢,此致,
    Nanjunda M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它真的是阴极射线示波器吗? 我从未见过数字输入。

    如果它只是一个具有5V输入的普通数字o型示波器,那就没问题了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 这是数字式O型示波器。

    我不知道示波器侧的负载电容和电流限制。

    同时,我可以找到符合上述要求的部件SN74GTL2003PWR。 您能告诉我此设备适合我的应用吗?


    谢谢,此致,
    Nanjunda M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能有100种方法可以实现相同的解决方案- SN74GTL2003是其中一种选择。 我仍然建议使用TXB0104,因为它有GTL没有的活动驱动器(即您的信号完整性会更好)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    我选择了SN74GTL2003,查看数据表中指定的逻辑,即支持TTL逻辑。
    在TXB1004中找不到。


    谢谢,此致,
    Nanjunda M