This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:输出频率是我期望的一半

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634167/dac37j84-output-frequency-half-what-i-was-expecting

部件号:DAC37J84

大家好,   

我们在160MHz的速度下,绕过了DAC PLL。

 

SerDes速率设置为半速率,MPY设置为10–因此,我们期望以20 x 160MHz = 3200MHz运行

我假设这意味着SerDes VCO的运行速度为1.6GHz,这还可以;如果你有一个SerDes PLL的方框图,我会很感激。

 

我附上了一份电子表格,其中显示了我们正在加载的寄存器值–E列是每种情况下的相关值。

 

感谢您的支持,期待您的支持。

 e2e.ti.com/.../AE9000_5F00_8IF_5F00_LMK_5F00_Registers_5F00_V1.1 .xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ajayt
    我们正在审查您的问题。
    有人会很快回复。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajayt,

    这是否仍然是一个问题?

    此致,

    Jim