This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:使用外部电阻器的引线

Guru**** 2586755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633780/ads1299-lead-off-using-external-resistors

部件号:ADS1299

您好,

我连接了外部电阻器以检测导线断开。 当导联脱落且仅获得-200mV偏移时,我正在测量直流偏移。

我从100Megs开始,以减少患者泄漏。 然后根据数据表,我将其增加到10M,但仍然没有降低到足够低的水平。

我错过了什么吗?

谢谢

Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bryan:

    感谢您对我们的ADS1299进行评估。

    这些上拉电阻器还是下拉电阻器? 您是否仍打开内部导联脱落电流源? 您是否在测量每个输入相对于GND或AVSS的直流电压?

    请分享原理图的ADS1299部分和寄存器设置,以便我可以为您进一步了解这一点。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两种下拉(-2.5V和-3.3V)在100Mohm时。 当前源已关闭。 我正在测量与GND相关的直流电压。

    我正在测量通道到GND的输入阻抗,仅测量10-20Mohm (数据表显示500-1000Mohm)。 这导致了分压器的情况,我的下拉式系统没有完全满足我们的需求。 为什么我看到10兆欧?  

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bryan:

    输入阻抗规范是每个通道的INxP和INxN引脚之间的差分输入阻抗,而不是从每个输入引脚到接地的差分输入阻抗。

    我仍然不明白您是如何配置这些下拉电阻的。 每个输入引脚上都有一个下拉电阻,对吗? 为什么某些输入被降低到-3.3V? 这将超过负模拟电源(AVSS)的绝对最大额定值(AVSS - 300mV)。 如果使用双极5V电源(+/-2.5V),则-2.5V有意义。

    如果您希望通过电子邮件分享您的示意图,请告诉我,我将离线联系您。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好是通过电子邮件发送
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已脱机。