This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8218:DAC8218输出正压

Guru**** 2783855 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633259/dac8218-dac8218-output-spur

部件号:DAC8218

大家好,

我的客户使用我们的DAC8218,您可以在下面找到测试波形,当CLR引脚从低变为高时,我们可以发现输出有一个大正极,最大电压约为3V,持续时间约为~µ s。 您能帮您解释为什么会有一个大刺激吗? 根本原因是什么? 谢谢

此致,

南方

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好南方

    感谢您的查询。 我正在与内部团队进行核对。 很快就会回复您。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南方

    您能否提供任何设计文件? 我认为查看示意图和布局会有所帮助。 只要DAC上有快速的数字边缘,就有机会观察模拟输出的数字馈通,这可能是因为CLR信号上的上升和下降边缘出现故障。

    他们是否看到任何其他数字馈送签名? 即,与SCLK,CS,SDI,SDO,LDAC, 等信号?

    可以想象的解决方法是简单地添加一个串联阻抗,添加一个R/C来平滑/减慢边缘,或者可能是从MCU的"内部"来限制数字引脚的输出驱动能力。 大多数MSP430s和其他简单的控制器平台都提供此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南方

    此线程是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南方

    如果主题已解决,请告知我们。