This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400SPO2EVM模块

Guru**** 2903070 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4400SPO2EVM, AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631297/afe4400spo2evm-module

主题中讨论的其他部件:AFE4400SPO2EVMAFE4400

 你(们)好

              关于AFE4400SPO2EVM此模块......它是否会提供具有实时功能的SpO2信号?     如果是, 是否可以通过比较其他模块ECG数据来计算脉冲传输时间???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Srinu,

    AFE4400以ADC代码的形式提供实时原始数据,可将其转换为电压。
    如果您对SpO2感兴趣(以%表示),则必须脱机处理原始数据。
    您可以在另一个ECG模块的帮助下计算脉冲传输时间,但您必须在时间范围内同步这两个模块。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我正在关闭线程,假设您的查询已解决。 如果您有任何其他问题,请告知我们。

    此致,
    Prabin