This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198ECGFE-PDK:增强导联计算

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1198ECGFE-PDK, ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632832/ads1198ecgfe-pdk-augmented-leads-calculation

部件号:ADS1198ECGFE-PDK
在“线程: ADS1198”中讨论的其他部件

您好,

我叫Marcelo,我正尝试使用ADS1198ECGFE-PDK和ADS1298ECG-FE软件来了解ECG信号,并将它们与我公司目前正在开发的电路板进行比较。

我使用的是医疗信号发生器,我认为PDK软件会向我展示正确的输出,因为所有的曲线都有预期的形状。

我还在文档(ADS1198ECG-FE用户指南)中检查了计算导联的公式:

导联III = LL - RA - LA =导联II -导联I
AVR = RA -(LA + LL)/ 2 =-(导联I +导联II)/ 2.
aVL = LA -(RA +LL)/ 2 =导联I -导联II / 2
aVF = LL -(RA + LA)/ 2 =导联II -导联I /2

当我比较曲线中的值和通过aVL和aVF的公式获得的值时,就会出现问题:

Medium Peak (中峰) 底座 小峰值 底座 大峰
0.0.0025万 0 0.0001 0 0.0008
0.0.0095万 0.0.0085万 0.0009 0.0.0085万 0.0013
III (SW) 0.0007 0.0.0085万 0.0008 0.0.0085万 0.0.0045万
III (公式) 0.0007 0.0.0085万 0.0008 0.0.0085万 0.0005
AVR (SW) -0.0.0065万 -0.0004 -0.0005 -0.0004 -0.0011
AVR (公式) -0.0006 -0.0.0425万 -0.0005 -0.0.0425万 -0.0.0105万
aVL (SW) 0.0005 0.0.0042万 0.0.0045万 0.0.0425万 0.0.0625万
AVL (公式) -0.0.0225万 -0.0.0425万 -0.0.0035万 -0.0.0425万 0.0.0015万
aVF (SW) 0.0.0015万 0 0.0.0005万 0 0.0004
aVF (公式) 0.0.0825万 0.0.0085万 0.0.0085万 0.0.0085万 0.0009

有人能帮我弄清楚要使用的正确公式是什么吗? 软件在增加的导联计算中真正使用的公式是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marcelo,

    感谢您对我们的ADS1198的关注!

    您的计算是正确的,但我在第一行看到了拼写错误。 导联III = LL - LA (移除"-RA")。 除此之外,公式与GUI源代码显示的计算匹配。 为了便于参考,EVM产品文件夹中提供了LabVIEW源代码。

    信号振幅差异的一个可能的解释可能是您如何将电极连接到ADS1198ECGFE-PDK。 软件期望电极连接到某些通道输入,以便计算正常工作。 您能否确认您的电极配置与EVM原理图匹配?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    感谢您的回复,很抱歉回复延迟。

    我已经检查过几次,导联按预期连接(按照您的图像)。

    您提到我可以检查源代码,但我找不到线索计算部分,您能否告诉我包含此过程的文件是什么?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcelo,您好!

    老实说,我自己对LabVIEW不是很熟悉,所以如果这个解释不是最清楚,我深表歉意。 我只需打开主LabVIEW项目"ADS1298evm.lvproj",导航至Analysis (分析)选项卡-> ECG Display (ECG显示),然后双击Scope (范围)屏幕打开显示源。 如果您将下拉菜单选项更改为"Analysis - ECG Display"(分析-心电图显示),您将看到各种导联的计算位置。 希望下面的图像能向您展示我所说的内容:

    此致,