This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:由SPI配置,I CAN' t回读数字银行寄存器

Guru**** 2585075 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634294/ads54j66-configured-by-spi-i-can-t-readback-digital-bank-register

部件号:ADS54J66

当我使用SPI接口配置ads54j66时,出现一些问题。

首先,我禁用了信号:CLKNM,CLKNP,SYSREFP,SYSREFM,我只能读回模拟组寄存器。

启用四个信号时,有时我可以   部分读回模拟银行寄存器。

我想得到一些建议,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

    在  尝试向数字银行写入/读取数据之前,您必须向设备时钟发出有效的SYREF。 执行此操作一次后,您可以关闭SYSREF,但仍必须保持设备时钟运行。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    想想你。

    我为ads54j66提供连续SYSREF信号(10 MHz和0.7 Vpp) 和CLKIN (300 MHz和0.4 Vpp),但我仍然无法读取数字银行。

    此外,它还会禁用模拟银行的回读。

    我认为信号SYSREF和CLKIN会有所不同,但有些错误。

    所以,我想知道什么是有效的SYSREF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户,

    您在什么模式下使用此零件? 是否要抽换2或4或旁路模式? 您的"K"价值是什么? 我需要这些值来确定正确的SYSREF频率。 这是定制板吗? 如果是,您是如何推动SYSREF和设备时钟的? SYREF交流或直流耦合是否连接到ADC? 如果是直流耦合,则通用电压可能错误。

    此致,

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我使用自定义板。对于SYSREF和CLK,我使用LVDS circult,但在ads54j66中找不到配置它的寄存器。
    我选择了LFMS=4421和k=16,信号为交流耦合。
    除了REGISTER REREADback外,我如何判断CLK和SYSREF是否工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户,

    探测设备的输入针脚以验证它们是否存在。

    此致,

    Jim