This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7865:ADS7865IPBS

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635602/ads7865-ads7865ipbs

部件号:ADS7865

您好,

在规格模块ADS7865中,规定BVDD绝对最大额定值为1.5 x AVDD。
此需求是否也在设备断电期间有效,或仅在额定操作期间有效?

谢谢!

Eli。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eli,

    我正在研究这件事,并将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eli,

    即使设备已关闭,也应遵循BVDD的绝对最大额定值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您提供快速回复,我想细化问题:  

    在ADS7865的规范中,规定BVDD绝对最大额定值为1.5 x AVDD。
    此需求是否也在开机/关机顺序期间有效

    在通电的情况下:
    AVDD是否会打开,并且仅在一段时间后BVDD才会打开?
    BVDD是否 会打开,并且仅在AVDD 打开一段时间后才会打开?

    在通电的情况下:
    AVDD是否关闭以及BVDD是否仅在一段时间后关闭?
     BVDD是否 会关闭, 并且仅在AVDD 关闭一段时间后关闭?

    谢谢
    Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eli,

    虽然此设备未指定电源开/关顺序,但我建议遵循绝对最大额定值。 鉴于BVdd最大评级是AVdd的函数,您应该:

    1)在BVdd之前打开AVdd电源(或将两者结合起来)
    2)在AVdd之前关闭BVdd电源(或将其一起关闭)