This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7044:示例结果

Guru**** 2900110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635100/ads7044-sample-result

部件号:ADS7044

您好,

我尝试从IC读取数据,但从未获得预期值。

我为设备提供3,1V电压,两个输入的电压均相同,为1,5V。

时钟大约为1,1MHz,我认为我会得到一个大约为"0"的值,每次测量后都会进行校准。

主中继器发送16个时钟周期,如果我得到 结果0x7EBC -> 0111 1110 1011 1100。

我的错误是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christoph:

    我正在研究这件事,并将回复给您。 每个输入(AINP和AINM)的值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christoph

    忽略我的问题,我在您的初始帖子中遗漏了这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christoph:

    为了帮助我缩小解决方案的范围,我向您提出了几个问题:

    -您看到的结果(0x7EBC)是否是开机后的第一个结果? 如果执行多个转换,结果是否一致(始终为0x7EBC)?
    -在为两者提供1.5V电压时,您是否将输入短接在一起?
    -您提到在每次测量后执行校准,您在执行校准时是否提供了全部32个时钟?

    如果可能,请使用示波器捕获CS,SCLK和SDO波形并发送给我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    粉红色:#CS,绿色: AINP,黄色AINM,您可以在图片底部找到有效值

    粉红色:#CS,蓝色: CLK,黄色: SDO,这是两个屏幕截图,其中包含您在第一张图片中看到的值。

    您好,Evan:

    附加后,您将找到波形。

    在16个时钟进行测量后,我会进行接下来的16个时钟以校准AD。

    我没有短路输入,但电压几乎相同,我没想到我得到的值。

    如果在通电后进行校准,结果相同,仅一次。

    此致Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christoph:

    感谢您发送示波器捕获。 从我看到的内容中,您将根据输入和SPI配置获得正确的输出。 以下是我得出结论时所使用的流程:

    1)电压输入:

    AINP = 1.5V

    AINM = 1.56

    输入= AINP - AINM = 1.5 - 1.56 =-60mV

    2) LSB至电压转换:

    ADS7044 LSB = FSR/(2^N)=(3.1 * 2)/(2^12)= ADS7044 LSB 6.2 / 4096 = 1.51 mV/LSB

    3)预期的十进制/二进制输出:

    Input/LSB =-60/LSB =-40 1.51

    二进制(2的补码)= 1111 1101 1000

    数据表指定前两位为零,应忽略,但这取决于SPI配置。 在您的情况下,您使用的是CPOL=1 (SCLK处于高空闲状态)。 使用此配置时钟的第一个下降边缘实际上是第二个0中的时钟。 因此,您收到的第一位是数据的第一位,最后三位都可以忽略(它们不是数据)。

    对于您发送的第一张数据捕获图像,您的计时数据为:

    0111 1110 1100 0000

    应用前面所述的内容,实际数据位是:

    X11.1111万0 1100 0xxx = 1111 1101 1000

    将其与上面计算的预期输出进行比较,您可以看到您收到了预期输出。 如果您计算图像的输出,则会得出-41 LSB,考虑到您的示波器测量值1.5V和1.56V的分辨率,这是合理的。

    要确认所有这些,我建议进行两项测试:

    1)将两个输入短接至相同电压(可以是接地或单个1.5V输入信号)。 您的输出现在应该是MID代码或全部为0。

    2)使用SPI极性0配置MCU。 现在,输出应如数据表中所述,前两位为零,第一个数据位出现在SCLK的第三个上升沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Evan:
    非常感谢您的提示,我尝试了两种测试。
    现在我得到了整个范围内的电子定数值。

    此致,
    Christoph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christoph:

    我很高兴能为您提供帮助。 如果我们还有其他事情可以做,请联系我们。