This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:无法获取ECG信号

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634236/ads1298-cannot-get-ecg-signal

部件号:ADS1298

大家好

我是一名学生,我有一个项目使用教授提供的自定义板和ADS1298器件来测量12条导线,首先我想获得导线I, 但我无法从电极获得信号,我连接了CH2中的2个电极,但当我将电极放在我的手臂或胸部时,转换值只是一个常数,当我断开电极时,我会听到噪音,寄存器配置是:

配置1 0x46

CONFIIG3 0x41

CH1 0x81

CH2 0x60

CH3-8 0x81

其他默认值

我尝试连接信号发生器,我可以获得信号。

有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的帖子!

    可能有许多问题使您无法看到真实的ECG信号。 其中一个原因可能是电极到皮肤的阻抗。 如果该值过高,则信号可能会严重衰减。 或者,如果两个电极的阻抗差异很大,则不匹配可能会产生较大的差分偏移电压。 此偏移电压,然后是内部PGA的增益,可能会使ADC输入饱和。 您在ADC输出处看到的常量值是多少?

    我会尝试使用湿式电极(即带有某种凝胶)来降低触点阻抗并降低PGA的增益以避免饱和。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    感谢您的回复,

    我尝试使用湿电极,恒定值为"838.8607万",有时为"838.8608万",
    我还有另外两个关于RLD的问题,有必要将它连接到腿上? 如果需要,chn2 (它是我的2个电极的通道)的配置应该在mux配置中具有0x00或0x02?
    另一个问题是,只为一个导联配置CONF1,CONF3,CHnSET寄存器是正确的吗?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    838.8607万表示正满刻度(0x7FFFFFFF)。 838.8608万表示负满刻度(0x80万)。 这些代码表示PGA的差分输出电压大于ADC参考电压(VREFP - VREFN)。

    请在表格中共享完整的注册设置,我将为您查看所有设置。 很难理解是否仅使用部分设置时一切都正确。

    您是否还可以分享一个原理图? 我想了解您正在测量的电极以及它们如何连接到ADS1298。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    这是电极输入的示意图:

    这适用于ADS:

    这是用于DE SUPPLY:

    我有此寄存器设置:

    配置1 0x46
    CONFIIG2 0x10
    CONFIIG3. 0x41
    LoFF 默认
    CH1设置 0x81
    CH2设置 0x60
    CH3-8设置 0x81
    RLD_SENSP 默认
    RLD_SENSN 默认
    LoFF_SENSP 默认
    LoFF_SENSN 默认
    LoFF_STATP 默认
    LoFF_statn 默认
    速度 默认
    呼吸 默认
    CONFIIG4. 默认
    WCT1-2 默认

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现主板有一个错误,VREFN和VREFP被反转,我已经纠正了错误,现在我能够正确获取ECG信号,感谢您的时间Ryan。