This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7718:计算输出阻抗

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633577/dac7718-calculation-for-output-impedance

部件号:DAC7718

您好E2E:

请告诉我如何计算DAC7718的输出阻抗。
我从数据表中找到了0.5 Ω,当代码= 0x时。
我想知道从0x000h到0xFFFh时的输出阻抗。

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY,

    我能问一下您希望使用输出阻抗数值的确切目的吗?

    对于DAC来说,这不一定是直接的,我在过去看到过一些非常有趣的DAC Zo频率响应曲线,并且对代码的依赖性较小。

    也许,如果我们了解目标是什么,我们可以更直接地解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kevin,

    感谢您的回复。

    >>我能问一下您希望使用输出阻抗数值的确切目的吗?
    您是否要求提供有关应用程序或业务量的详细信息?
    我无法在E2E中发布。

    >>我在过去看到过一些非常有趣的DAC Zo频率响应曲线,并且对代码的依赖性较小。
    DAC Zo的依赖性是什么?
    Zo是一个可计算的参数吗?

    此致,
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY,

    很抱歉耽误您的时间,过去几天我因出差而不在办公室。

    [QUOTE USER="ACGUY">>我能问一下您希望使用输出阻抗数值的确切目的是什么吗?
    您是否要求提供有关应用程序或业务量的详细信息?
    我无法在E2E中发布。

    我并不一定要求应用程序,也不要求任何业务量。 要直接描述,为什么在这种情况下需要了解有关输出阻抗的更多详细信息?

    [QUOTE USER="ACGUY">>我以前看到过一些非常有趣的DAC Zo频率响应曲线,并且对代码的依赖性较小。
    DAC Zo的依赖性是什么?
    Zo是一个可计算的参数吗?[/QUOT]

    通过SPICE建模的任何东西都可以计算,但它更像是一个实用性问题。 这可能是你最好用香料模型而不是公式.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY,

    有关我们如何在这方面帮助您的任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin,

    我理解输出阻抗与您的评论中的代码无关。

    顺便说一下,在代码0x800的情况下,输出阻抗是0.5 -Ω Ω 这意味着什么?
    根据这种描述,我认为Zo依赖于Code。

    如果我要求,您会在代码0x000和0xFFF时测量Zo吗?

    此致,
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY,

    我明白了-我终于理解了这个问题的根本原因! 谢谢。

    在代码0x800处提供该规范的原因是这是DAC的中等刻度代码,这是一种指定DAC输出阻抗的相当典型的方法。 当输出放大器在正极或负极轨附近工作时,选择中标尺代码的值是输出阻抗看起来不同。

    最后,当我说对代码没有真正的依赖时,也许我应该更仔细,更准确地解释, 在线性操作区域内 ,对代码的依赖很小(如果有的话)。 在放大器非线性的导轨附近,输出阻抗会发生一些变化,人们可能称之为"代码相关"输出阻抗,尽管放大器在导轨附近工作的方式比串DAC的任何固有方式更直接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!!