This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TIDA-0.1442万:此设备是否支持KU或Ka频段?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, IWR1642, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640513/linux-tida-01442-is-this-device-support-ku-or-ka-band

部件号:Tida-0.1442万
线程中讨论的其他部件:IWR1642,TSW14J57EVM DATACONVERPRO-SWADC12DJ3200EVM

工具/软件:Linux

此设备是否可用于支持 KU波段?  如果没有,哪一个可以支持Ku和Ka波段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hong
    TIDA不支持KU或Ka波段的频率。
    您的应用,雷达或其他什么?
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    对于ku/ka波段上的雷达范围估计应用,应使用什么TIDA?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hong

    我不知道有任何K波段雷达解决方案,但TI的另一个小组拥有几种针对汽车和工业雷达的更高频率产品:

    www.ti.com/.../overview.html

    http://www.ti.com/sensing-products/mmwave/iwr/overview.html

    我希望这会有帮助。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您提供信息,此芯片 IWR1642:小型,高性能单芯片雷达是否 可用于使用 FMCW技术进行范围估计的Ku波段12-16GHz操作频率?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hong
    IWR1642不适用于KU波段频率。 它的额定功率仅为76至81 GHz。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

     是否有任何TI产品解决方案支持KU波段雷达?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hong

    我尚未发现任何可直接支持KU波段频率的TI高速ADC或集成雷达产品。

    至少需要一些频率下行转换,以允许使用当前可用的ADC。 TI射频上/下转换混频器都不支持K波段频率,因此信号链的这一部分需要非TI解决方案。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何供应商构建与TIDA-0.1442万等效的,如果有,他们的联系信息是什么...谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Martin

    用于TIDA-0.1442万的硬件平台由ADC12DJ3200EVM和TSW14J57EVM捕获平台组成。 标准ADC EVM GUI用于配置ADC板,而高速数据转换器Pro (DATACONVERPRO-SW)软件平台用于捕获板控制和数据分析。

    如果您想购买一个单元用于测试和评估目的,可通过上面的链接获得主板。

    如果您想购买大量产品,则需要与第三方供应商接洽。 很遗憾,我不知道我们的客户提供了任何公开的产品。

    此致,

    Jim B