This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7280:同步ADC两个信号

Guru**** 2823155 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142, ADS7280, ADS8354, ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633806/ads7280-synchronized-adc-two-signals

部件号:ADS7280
在“线程”中讨论的其他部件:ADS7142,, ADS8354ADS8881

我们的要求:
1,心电图信号(0.01~150Hz);
2,心声信号(20~2KHz);
3,这两个信号需要同步ADC;
4,仅ADC这两个信号,不需要DSP等;

我想,这两个信号的ADC具有相同的采样速率(125KHz ),然后
将采样降低到不同的采样率。

两种ADC芯片选项:
1,MSP432,它具有24通道14位(1MSPS) ADC;
2,ADS7142;
3,ADS7280;

您能给我更好的解决方案或建议吗?

谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Andy。

    上述选项1和3不是同时采样,选项2仅为12位。 此外,选项2具有I2C接口,其速度不足以以125ksps的速度输出数据。 是否要使用类似ADS8354的工具? 这是2通道,同时采样,16位,差动输入,最大700ksps

    或者可能是ADS8881? 这是具有差动输入的18位1Msps。

    同时采样是否是一项关键功能? 使用1Msps 2通道mix'ed输入ADC,每个样品只需一微秒即可分离。

    这里有许多选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Bryan。
    是的,同时采样是一项关键功能。 如果没有更好的同步ADC,则外部通道mux是第二选择。 我将尝试使用ADS8354进行一些测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy:

    感谢您的提问。 ADS8354的功能将更符合您的需求。 如果您在项目进展过程中还有其他问题,请告知我们。 我们很乐意提供帮助或提出进一步的建议。