This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304M05:AMC1304位流输出-可能连接到MCU

Guru**** 2594900 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1304M05, AMC1200, AMC1301, AMC1210, MSP-EXP430FR5994, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/636636/amc1304m05-amc1304-bit-stream-output---possible-connections-to-mcu

部件号:AMC1304M05
主题中讨论的其他部件: AMC1200AMC1301AMC1210MSP-EXP430FR5994MSP430FR5994

考虑到可用的参考设计,隔离放大器AMC1304具有内置的 Σ-Δ 调制器(16位分辨率,ENOB 13.2 位),并与MSP型号连接,这些型号还具有内置的 Σ-Δ 数字滤波器,以抑制 量化噪声并提高分辨率。 问题如下:在没有集成sigma delta 数字滤波器的MSP模型中使用AMC1304有哪些可能性?如果可能,最佳方法是什么?  
提前感谢您的参与,
Adi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adi,

    没有西格玛-Δ 滤波器模块来适应来自AMC1304M05的比特流,任何MSP430都没有好的方法。 更好的选择是考虑使用其中一个隔离放大器,可能是AMC1301或AMC1200。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    两种型号的ENOB是什么?

    此致,
    Adi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adi,

    AMC1301和AMC1200是模拟输入/模拟输出(它们是隔离放大器),因此未指定ENOB。 假设您可能会将这些输出馈送至另一个ADC,此时您需要考虑ENOB。 但一般来说,放大器的精确度为~12-13位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    在这种情况下,由于其精度要求(>12位),使用其中一个隔离放大器进行电流测量非常重要。 您有什么建议来解决此问题?

    此致,
    Adi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adi,

    您可以将放大器与MSP430的SD-24配合使用。 您可以将其中一个MSP430用于 Δ-Σ 滤波器模块,并使用AMC1304M05进入~14位范围。 如果您有可用的板空间,您也可以将AMC1210与AMC1304M05配合使用,并将MSP430用于不带滤波器模块的情况。 另外,还提供了具有 Σ-Δ 滤波器模块的C2000系列处理器,因此这是您的另一个选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    我想使用现有的MSP LaunchPad之一,由于缺少内置数字滤波器,因此不能选择使用SD-24。 (通常,我正在尝试实施隔离的3相能量测量)

    在结合AMC1210和AMC1304M05的情况下,哪个装置连接到外部时钟以提供同步采样? AMC1210可以通过SPI作为ADC连接到LaunchPad?

    我之所以没有考虑C2000系列,是因为所有有关计量的参考设计都是由MSP系列完成的。
    在 任何情况下,过度采样是否有帮助?

    此致,
    Adi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adi,

    使用AMC1200或AMC1301,您可以连接到MSP430上可用的任何ADC,如果最终是ADC-12,则最多只能看到~10-11位的ENOB。 AMC1210是一种S-D滤波器芯片,它可以进行8位并行(MSP430的端口读/写是可行的,但MSP430上没有真正的并行接口,因此它基本上都是位孟加拉式)或通过SPI进行对话。 您可以从MSP430向AMC1210馈送计时器,作为AMC1304M05的调制器时钟,也可以使用外部振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    之前的计划是将AMC1200或AMC1301与外部ADC (例如 16位SAR)和MSP Launchpad。 我希望能达成13个决议。

    在使用AMC1210的解决方案中,其时钟直接从MSP或通过时钟缓冲器输送?

    感谢您的耐心和帮助,
    Adi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adi,

    也可以使用外部16位SAR。 请记住,AMC1200和AMC1301都具有差分输出。 AMC1200输出共模电压根据VDD2电压而变化(2.45 VCM OUT,5V电源,1.44 ,3.3V),而AMC1301输出固定在1.44 VCM上。 理想情况下,您将选择具有差动输入的ADC,否则,您可以将输出转换为单端,也许可以进行一些调整以适应ADC的FS输入范围(有关详细信息,请参阅此技术说明: www.ti.com/.../sbaa229.pdf )。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    考虑到前面提到的所有内容,如果外部ADC提供13位分辨率,则其选项似乎是合理的。 市场上有多个ADC与AMC1200和AMC1301的差分输出相匹配。
    在这种情况下,ADC的时钟是直接从MSP还是通过时钟缓冲器提供的? 通常何时必须使用时钟缓冲器?

    此致,
    Adi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    直接从SPI端口,假设所有内容都在一个板上。 如果涉及电缆,则可能需要缓冲区。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    因此,如果我想将AMC1301的低电压侧(3,3或5 V)连接到现有LaunchPad (带内部ADC)或另一种具有外部ADC的方法,那么将哪种电压设置为该侧都无关紧要?

    此致,
    Adi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adi,

    否,对于AMC1301,如何连接低压侧电源无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    我正在制作AFE布局的最后阶段,它将直接连接到LaunchPad或外部ADC。 因此,我可能会使用电缆。 在这种情况下,信号质量是否存在任何潜在问题? 您的提示是什么?

    此致,
    Adi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入或输出上的电缆?  无论采用哪种方式,我都很可能使用屏蔽双绞线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    AFE模拟输出计划与Launchpad的模拟输入连接。 通常,一个板上包含所有内容的型号,低通滤波器(例如)非常接近MCU。 在我的案例中,这些滤波器靠近AFE板的输出引脚。

    此致,
    Adi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    根据您的回答:
    "使用外部16位SAR也是一种可能性。 请记住,AMC1200和AMC1301都具有差分输出。 AMC1200输出共模电压根据VDD2电压而变化(2.45 VCM OUT,5V电源,1.44 ,3.3V),而AMC1301输出固定在1.44 VCM上。 理想情况下,您将选择具有差动输入的ADC,否则,您可以将输出转换为单端,并可能进行一些调整以适应ADC的FS输入范围(有关详细信息,请参阅此技术说明:www.ti.com/.../sbaa229.pdf)。”

    这是否意味着对于AMC1200,低电压侧必须为3.3 V才能与LaunchPad (MSP-EXP430FR5994)连接? 否则,是否将超过ADC的输入电压范围?

    此致,
    Adi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adi,

    启动板上ADC12的输入不能超过AVdd,即3.3V。 似乎MSP430FR5994可以选择进行差动ADC测量,因此当您从3.3V为VDD2供电时,将AMC1200连接到它不会出现任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    我将应用差分ADC测量,测量电路中AMC1200上的最大输入电压为150 mV。 在印刷电路板设计方面,提供3.3 V路径是一项额外成本,而AMC1301外壳在高压和低压两侧仅需要5 V电压。

    此致,
    Adi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adi,

    AMC1200 (以及我们开始使用的AMC1304)应该提供从输入到输出的隔离,因此通常需要两个电源。 您可以从5V为高压侧供电,我怀疑启动板上有几个引脚,您可以使用它们将该板上的3.3V和GND连接到您正在组合在一起为AMC1200辅助侧供电的插座上。