This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M2510:2510:输出CLK频率

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1303M2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/630911/amc1303m2510-output-clk-frequency

部件号:AMC1303M2510</s>2510

您好,

我收到了客户的以下问题。

加电后,输出CLK频率从9.82MHz波动到10.35MHz。

这是否正常工作?

此行为是否指定了fCLK?

  

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kuramochi-san!

    AMC1303M2510的2510的输出时钟应在通电后保持稳定,不应波动。 您能否更详细地描述您看到的内容? 当电源导轨上升时,频率是否会发生变化,在完全建立电源后达到稳定状态,或者在电源稳定后频率是否会波动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kuramochi-san!

    您是否有任何其他详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom-san,

    感谢您的参与。

    我正在确认客户如何测量频率。
    我尚未收到回复。

    我关闭此线程一次。

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom-san,

    首先我回答你的问题。

    >当电源导轨上升时,频率会发生变化,一旦完全建立电源,频率会达到稳定状态,还是在电源稳定后频率会发生波动?

    我的客户说他们在电力轨稳定后测量输出时钟。

    我还有一个问题。
    它们是否应该在详细表中指定的tASTART之后测量?

    此致,
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramuchi-san,

    tASTART后测量正常。 如果频率发生变化,请告知我们。