This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:ADC12DJ3200

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, TSW14J57EVM, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642724/adc12dj3200evm-adc12dj3200

部件号:ADC12DJ3200EVM
线程中讨论的其他部件:ADC12DJ3200TSW14J57EVMTSW14J56EVM

您好,TI团队:

当我评估ADC12DJ3200 EVM时。  我配置了2700 MSPS,JMODE16 IT工作正常。 但是,当我使用JMODE 16配置为“800”MSP时,同样为JMODE0配置了MSP。 在这两种情况下都是抛出错误。 我已验证硬件D4 是否未闪烁且D3亮起。 我认为时钟不是从ADC板转到TSW FPGA 板。但根据数据表,它也应该支持800MSPS。我可以知道这一问题的原因是什么吗? 这是由于硬件限制还是缺少任何配置设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aamancha Raghavendra Chary,

    我正在研究这个问题,不久将与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aamancha Raghavendra chary
    您是使用TSW14J57EVM进行数据采集,还是使用TSW14J56EVM?
    您是否可以尝试保持ADC设置相同(JMODE16, 800MSPS),但将在高速数据转换器Pro中输入的ADC采样率更改为1000MSPS而不是800MSPS?
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TI团队:

      这里我们使用 的是TSW14J57EVM。正如您所说的,我们保持ADC设置相同(JMODE1.68万MSPS ),并将 高速数据转换器Pro中的ADC样本更改为1000MSPS而不是800MSPS。仍然会抛出错误。D4 LED没有发光,D3正在发光。

    此致,

    Raghavendra chary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TI团队:

        请您看看上述问题。 这对我来说有点紧迫。

      谢谢!

      Raghavendra。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raghavendra,

    我们仍在调查使用800 MHz时钟源的问题。 在平均时间内,我在下面概述了一个过程,以使用低至805 MHz的时钟源进行采样。

    首先,必须修改ADC12DJ3200EVM硬件才能接收外部时钟。 请按照用户指南(如下)中的说明进行操作。

    在我的设置中,我使用了一个带电源分离器的单信号发生器来提供两个时钟(J18和J22)。 如果采用此方法,请确保信号源振幅足够高,以补偿因分离器造成的损失。 将信号源设置为805 MHz。

    在ADC12DJ3200 GUI中,选择"External Direct"(外部直接)作为时钟源,然后在"External FS Selection"(外部FS选择)字段中输入"805"。 我在这里使用JMODE0。 单击"程序时钟和ADA"。

    在HSDC Pro中,选择“ADC12DJxx00_JMODE0”,然后在“ADC Output Data Rate”(ADC输出数据速率)字段中输入“1.61G”。 单击CAPTURE (捕获)后,您应看到包括输入信号的FFT (此处为150MHz)。

    如果您在使其正常工作方面有任何问题,请告诉我。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raghavendra

    是否可以尝试使用JMODE15而不是JMODE16? 我认为该问题与FPGA固件无法处理JMODE16中使用的低串行数据速率有关。

    JMODE15使用1而不是2个JESD204B数据通道,因此串行数据速率是JMODE16的2倍。 它提供了相同的ADC功能,我已使用TSW14J57EVM捕获板验证了此模式。 我注意到一个错误,即数据捕获有时会交换ADC的A和B通道中的数据。 如果您在Ch1上看不到预期提示音,请将所选信道更改为Ch3。

    以下是FS = 800 MHz,F_NCO = 82.77MHz和F_In = 2482.77MHz的示例。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TI团队:
    当我  使用JMODE15在不同采样速率(80.015万0,3000MSPS)3000)下测量“噪声基准”时,我观察到 从较高采样速率到较低采样速率的6 dBc增量。另外,我还在附上一些图片。   这种噪音地板是否会降低? 如果是,为什么?

    噪音地板
    JMODE15. JMODE16
    FS (MSPS) NCO=3/4*FS dBFS/Hz dBFS/4.5MHz dBFS/Hz dBFS/4.5MHz
    800MSPS 600Msps -142.68 -76.15
    1500MSPS 1125Msps -144.83 -78.30 -146.63 -80.10
    3000MSPS 2250Msps -148.03 -81.50 -147.03 -80.50

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TI团队:
    当我  使用JMODE15在不同采样速率(80.015万0,3000MSPS)3000)下测量“噪声基准”时,我观察到 从较高采样速率到较低采样速率的6 dBc增量。另外,我还在附上一些图片。   这种噪音地板是否会降低? 如果是,为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raghavendra

    ADC在器件输入带宽上的输入端具有固定的噪声功率。 无论采样率如何,这种噪声都会折叠到FFT中显示的Nyquist区域中。

    随着采样率的提高,这种固定噪声功率均匀分布在更大的Nyquist区,因此dBc/Hz值会按比例下降。 这意味着固定带宽(4.5 MHz)中的噪声量也会随着采样率的上升而相应地下降。

    我不确定为什么较早的JMODE16结果与预期的JMODE15数据不一致。 最好重新执行该测试以进行仔细检查。

    我希望这会有帮助。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TI团队:
    正如您建议的那样,我重新检查了,仍然是相同的值,重复了我在jMODE16中提到的内容。您能猜原因是什么吗?

    此外,当我们同时在JMODE16和JMODE15 (FS=3000MSPS,NCO=2250Mhz,Fin=2300Mhz)中切换到外部时钟模式时,如果我启用平均FFT 10次,它只捕获部分捕获,而不是全部捕获(10次)。 请问原因何在?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raghavendra

    如果在外部Fclk = 3000 MHz的情况下捕获是间歇性的,请尝试稍高或稍低的时钟振幅,以查看这是否会改变行为。

    为了获得最佳性能,您应该使用带通或低通滤波器来消除时钟中的谐波和噪音。 确保使用的过滤器与时钟频率正确对齐。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Raghavendra
    您是否在间歇性捕获问题上取得了任何进展?
    当我在过去遇到过外部时钟时,问题是由2个外部时钟生成器之间的同步不良引起的。 为了验证这一点,请将两个发电机的输出连接到高速示波器,并确认相位关系是恒定的。 如果时钟不是频率和相位锁定,捕获将不会始终保持良好状态。
    此致,
    Jim B