This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:ADS1298 EVM呼吸查询

Guru**** 2585575 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298RECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633273/ads1298recgfe-pdk-ads1298-evm-respiration-inquiry

部件号:ADS1298RECGFE-PDK
在“线程”中讨论的其他部件:ADS1298R,, ADS1298

团队,

我的客户正在使用ADS1298R EVM测试呼吸功能,并得到了一些咨询

客户看到ECG功能工作正常,但询问了有关呼吸测试的信息

请告诉我您的答案

设置

软件版本: ADS1298RECGFE-PDK版本1.1 1安装

使用'ADS1298RECG-FE GUI软件'时,客户SAW ECG功能工作正常

查询

1.安装软件版本时,客户是否能看到RESP选项卡波形?

 -如果客户构建自己的系统,则应使用ASIC (MCU等)来实现过滤功能? 或者在没有外部滤波器的情况下可以大致看到呼吸功能

2.在 ADS1298RECG-FE SW 手册中,3.4 Tm5寄存器映射(ADC寄存器)的值为0x00到0x19

但在SW中,只能看到0x00~0x15。 需要安装另一个版本的SW或不需要修改0x16~0x19?

3.在“评估ADS1298R呼吸功能”中,客户应按照手册进行操作。 但是,让我知道如何在5.2 Tm2 软件配置中将VREF设置为VREFP  

4.一般情况下,请告诉我客户可以看到ADS1298R呼吸功能的软件版本或设置过程

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hayden,

    感谢您对我们的ADS1298R的支持!

    从您的问题来看,这听起来不像是GUI正确地将EVM识别为ADS1298R器件。 连接EVM并启动GUI后,您能否共享主页选项卡的屏幕截图? 它应该类似于ADS1298RECGFE-PDK用户指南的图3。

    您还可以通过在“注册映射”选项卡中选中注册地址0x00来确认GUI识别正确的设备ID。

    关于您的其他问题:

    • 呼吸波形可以在GUI中可见,无需应用附加的低通滤波器。 您可以看到图37和图38之间的差异,图38比较了从机载模拟RESP信号获得的信号。
    • RESP_MODx信号将自动具有VREFP - VREFN的振幅。 我不确定为什么用户指南中包含该说明。 它可能来自旧程序。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您的回复

    我已附加PPT文件,其中包含GUI捕获文件

    请告诉我为什么客户看不到呼吸波形和FW/GUI版本客户应使用的版本

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../EVK-SW-capture-17.1017万.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hayden,

    您还可以在选择帮助->关于后显示关于选项卡和弹出窗口吗? 我也想确认这两张图片。

    我看到第4张幻灯片上提供了呼吸寄存器设置。 可能是因为存在一个错误,使您无法看到幻灯片5上的整个寄存器映射表。

    在呼吸分析选项卡上,我看到您启用了低通滤波器,并将"2000"输入为"要移除的点"。 客户仅采集了1000个样本,因此没有数据存在的原因。 减少要删除的点数,或完全禁用低通滤波器。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    请参阅随附的PPT文件

    您是否意味着最初的客户可以在选项卡5中看到整个寄存器(0x00~0x18),但可能存在一些错误并且无法看到整个寄存器?

    请告诉我EVM和GUI版本客户可以看到呼吸。  

    您能否确认ADS1298R可以使用客户自己的主板,通过正确的硬件设计和软件设置来显示呼吸?

    由于客户希望在11月的展览中展示他们的应用,并且一旦TI能够确认,就会构建他们自己的电路板(客户怀疑GUI/EVM存在一些问题,并且无法使用他们的电路板报告呼吸)

    关于呼吸选项卡中的滤波器设置,客户没有更改,但保持不变

    请参阅以下附件幻灯片的评论

    1.幻灯片2.

    帮助-->关于

    2.幻灯片3.

    “关于”选项卡

    3.幻灯片4.

    客户已测试 低通滤波器启用/禁用 ,但无法看到呼吸

    也更改了过滤器顺序,但不起作用

    LPF启用禁用,将 要删除的不固定点设置更改为50,并在图形显示中更改幅度-49 ~ 48,但不起作用

    统计数据=平均值, 噪声= 0.000Vp-p

    因此,客户认为呼吸根本不起作用

    6.幻灯片5.

    测试环境

    7.幻灯片6.

    生物信号模拟器波形

    呼吸波由模拟电路组成

    如有任何疑问,请告诉我

    e2e.ti.com/.../EVK-SW-capture-17.1023万.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hayden,

    "关于"选项卡匹配我正在使用的最新版本。 此外,我在选择帮助->关于时看到相同的错误(我知道不是很有帮助)。

    我相信呼吸选项卡仍有一个错误,它会阻止第一次显示数据。 如果禁用低通滤波器,请将"不安 点删除"数更改为0,然后按Enter,您将看到显示的一些数据。 x和y轴也应正确自动调整。 然后,您可以重新启用低通滤波器,并添加"要删除的不固定点"以观察影响。

    此外,查看设备寄存器设置的唯一方法似乎是选择File (文件)-> Save Configuration Settings (保存配置设置)。 完整的寄存器设置将保存到文本文件中。 我复制了我的示例,如下所示:

    注册 地址
    配置1. 0x01 0x86
    配置2. 0x02 0x10
    配置3. 0x03 0xDC
    Conf|LoFF 0x04 0x03
    Conf|ch1set 0x05 0x30
    Conf|ch2set 0x06 0x81
    Conf|ch3set 0x07 0x81
    Conf|ch4set 0x08 0x81
    Conf|ch5set 0x09 0x81
    Conf|ch6set 0x0A 0x81
    Conf|ch7set 0x0B 0x81
    Conf|ch8set 0x0C 0x81
    配置|rldsensp. 0x0D 0x00
    Conf|rldsensn. 0x0E 0x00
    Conf|Loffsensp. 0x0F 0x00
    Conf|Loffsensn. 0x10 0x00
    Conf|Loffflip 0x11 0x00
    CONF|GPIO 0x14 0x00
    CONF|Pace 0x15 0x00
    配置|或 0x16 0xF2
    CONF|CONconfig4. 0x17 0x22
    Conf|wct1. 0x18 0x02
    Conf|wct2. 0x19 0x23

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    客户调整 LPF,消除不固定点并可以看到呼吸

    感谢您的支持

    谢谢你