This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF80EVM:请求配置文件

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW40RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/629131/tsw40rf80evm-request-configuration-file

部件号:TSW40RF80EVM
在“线程: LMK0.4828万”中讨论的其它部件

你好

我的客户要求使用TSW40RF80EVM配置文件。

设置参数

1) LMK0.4828万设置

- DCLKout0:184.32MHz (FPGA clk)

- SDCLKout1:1.44MHz (FPGA  SYSREF)

-  DCLKout2:2949.12MHz (DAC)

- SDCLKout3:1.44MHz (DAC  SYSREF)  

- DCLKout4:2949.12MHz (ADC)

- SDCLKout5:1.44MHz (ADC  SYSREF)

- DCLKout12:184.32MHz (FPGA clk)

2) ADC/DAC设置

 -双频模式

 -FS:2949.12MHz

 -抽取/插值:16

 -LMFS =8821

 K = 16

 - SYSREF = 1.44MHz

能否向我发送配置文件?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们将处理此配置文件,并预计在下周中发送。

    此致,

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satish
    我的客户正在等待配置文件。
    本周我能否获取配置文件?
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satish
    为什么上周没有向我发送配置文件?
    我的客户向我投诉。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    我需要对您要求的配置进行一些说明。 它们是:

    1. DAC采样时钟频率是多少? 在您的要求中,您已将DAC时钟(LMK's DCLKout2)指定为2949.12M。 这将是DAC PLL的参考频率吗? 如果是这样,则不能如此高。 或者是否要按此速率为DAC计时?

    二, 是否均为十六进制?

    3.当我将HSDC Pro设置为LMFS,插值和(假定) DAC采样时钟2949.12M时,我得到的FPGA时钟为92.16M,而不是您所说的184.32M。

    因此,请检查参数并告知我。

    此致,

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satish

    1. DAC采样时钟频率是多少? 在您的要求中,您已将DAC时钟(LMK's DCLKout2)指定为2949.12M。 这将是DAC PLL的参考频率吗? 如果是这样,则不能如此高。 或者是否要按此速率为DAC计时?

    DAC采样率:2949.12Mhz

     2,插值和小数是否均为16?

    插值:16

    小数点 :16.

    3.当我将HSDC Pro设置为LMFS,插值和(假定) DAC采样时钟2949.12M时,我得到的FPGA时钟为92.16M,而不是您所说的184.32M。

    不在乎。

    请您快速回复吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    我已将配置文件和说明通过电子邮件发送给您和Sam。 它设置ADC。 我正在处理DAC配置,验证其功能后将立即发送。

    此致,

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satish

    我收到的电子邮件很好。

    感谢您的支持。

    您何时向我发送DAC配置文件?

    此致。