This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:ADS1198

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/636915/ads1198-ads1198

部件号:ADS1198
主题中讨论的其他部件:OPA333

您好,

我们需要确定在设计中是将R16还是R20连接到RLDINV 20.3 还是RLDOUT。 我们遵循了"ADS1298ECG-FE/ADS1198ECG-FE"用户1198用户指南。


提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rahul:

    感谢您的提问。

    您需要使用RLDOUT。 RLDINV是内部RLD放大器的反馈路径,该路径转至放大器的反相输入。 RLDOUT是RLD放大器的直接输出。

    我看到OPA333用于缓冲RLD输出并驱动电极电缆屏蔽。 请记住,RLD放大器输出个反向共模信号,用于消除体内的共模噪声。 如果我错了,请更正我,但我相信您会希望在驱动电缆屏蔽之前反转RLD输出。 这样,共模噪声实际上是电极信号路径和屏蔽的共同噪声,这会减少它们之间的电容耦合。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Ryan的回复。

    由于我们遵循"ADS1298ECG-FE/ADS1198ECG-FE"用户1198用户指南。" 我们不知道是使用"RLDOUT"还是"RLDINV"驱动电极电缆屏蔽,因为这两个选项都可用。

    我们将按照您的建议操作,查看使用"RLDINV"驱动电极电缆屏蔽是否正常工作。