This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC088S085:如何从断电模式恢复

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC088S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639590/dac088s085-how-to-recover-from-power-down-modes

部件号:DAC088S085

大家好,

我的客户对 DAC088S085感兴趣。

我有一个关于断电模式的问题。 您能告诉我如何从断电状态恢复吗? D/s不能描述它。

此致,

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山口,

    感谢您的查询。 我认为使用表1中提到的3个断电命令中的任何一个写入零都应该会为通道通电。 如果您已经拥有EVM,请尝试一下吗? 同时,我将与内部团队核实以获得答案。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    感谢您的回复。

    我没有EVM,您可以与您的团队核实一下吗?

    此致,

    山口  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山口,

    我收到了内部团队的回复,他们认为200us应该没问题,尽管我们没有对此进行任何描述。

    此致,
    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    感谢您的支持。 我知道恢复时间为200 us。

    我还想知道如何从断电模式中恢复。
    使用表1中提到的3个断电命令中的任何一个写入零将会为信道通电?

    此致,
    山口
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山口,

    我对最后一个帖子表示歉意。 我本应该把它张贴在另一条线。

    关于你的问题,我仍在等待小组的答复。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山口,

    这台设备是一个非常旧的部件,我无法从团队那里获得明确的答案。 我得到的答案是,我们可以使用其中一个断电命令,并将相应的DAC位设为零,以便为信道通电。 您可以尝试这种方法。

    我已经为此订购了EVM。 如果您能给我一些时间,我将能够在EVM上对其进行测试并告知您。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山口,

    我在EVM上进行了测试,并确认将代码写入DAC通道会导致其断电。

    感谢您的耐心等待。

    此致,
    Uttam