Other Parts Discussed in Thread: AFE4403EVM, AFE4403
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:AFE4403EVM, AFE4403你好
我想了解一下AFE4403EVM。
我几天前购买了AFE4403 EVM,昨天首次使用了它。
但 EVM存在一些问题
开始时,它工作正常大约30分钟,我检查了PPG信号。
但突然间,EVM GUI上出现一条错误消息:“无法连接主板~~…”
因此,我断开了主板与笔记本电脑的连接,然后重新连接了主板。
但在我的笔记本电脑上再次无法识别它(在设备管理器中未显示端口)。
另外,我检查了主板上的LED指示灯,当它正常工作时,但LED指示灯也熄灭了。
我检查了AFE4403芯片的时钟信号,但我的示波器未检测到时钟输出信号。
我觉得主板有一些故障,因为我只用了30分钟,设置了GUI
所以我想问您,是否可以更换或维修此主板。
(当我向我的采购站点和韩国询问有关问题时,他们需要技术支持的意见)
我附加了时钟信号输出并拍摄了设备管理器窗口的图片。
请告诉我有没有其他方法可以解决这个问题
此致,
苏林